This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 C2000 MATLAB 接口生成 PWM

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258102/tms320f28379d-pwm-generation-using-c2000-matlab-interface

器件型号:TMS320F28379D

 尊敬的先生/女士

我想使用 MATLAB C2000接口生成占空比为70%的50kHz PWM 信号。

 为此、我在 Simulink 中选择了脉冲发生器、并将其输出连接到 MATLAB 中的 EPWM 块。

没有获得所需的 PWM 输出。

帮助我解决此问题