This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:控制循环需要多少个时钟周期?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257602/tms320f280049c-how-many-clock-cycles-it-takes-for-control-loop

器件型号:TMS320F280049C

您好、对于 电压和电流补偿器、我有一个具有内部电流环路和外部电压环路控制的降压转换器、使用了 第二幅图片中所附的类似算法。  我 希望 估算一次控制计算需要多长时间、以便能够估算切换速度有多快。 您能指导我如何估算所需的时钟周期数吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengnan:  

    请允许我将这个问题转给相应的专家、以帮助估计控制环路要求

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengnan:

    对于2极2零 PID 控制器、通常需要大约35个时钟周期。 可以使用 ePWM 模块中的计数器进行测量。

    谢谢。

    嘉兴市