This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:TMDSCNCD28335

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257838/tmdscncd28335-tmdscncd28335

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件:SN75HVD10

我正在使用 F28335 DSP 的 SPI 引脚读取位置编码器(Baumer:GA240.030R005000)的 SSI 输出。 为此、我将使用收发器 IC (75hvd10)来连接 SSI 编码器的差分输出信号(时钟信号和数据信号)和 DSP 的 SPI 引脚。 请查看随附的编码器和 IC 数据表。 请帮助我从绝对编码器读取位置角以用于仿真(PSIM)。

e2e.ti.com/.../Encoder_5F00_GA240.030R005000_5F00_.pdfe2e.ti.com/.../sn75hvd10.pdf