This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GUI Composer 线图 x 轴

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227493/tms320f28377s-gui-composer-linegraph-x-axis

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的:

我在2023年04月04日 上有阵列的 X 和 Y 轴图形的 POST 消息。

请帮帮我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了以下主题:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211745/tms320f28377s-gui-composer-linegraph-x-axis

    此查询已分配给相应的专家。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    是的、但我发布了一条消息2023年04月04日、但目前没有答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在进行这项工作。 请期待尽快答复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,但我发布了消息2023年04月04日,但目前没有答案。

    抱歉未能收到有关该主题的回复。

    请注意、我确认了您提到的您观察到的这种行为:

    因为当我输入具有两个维度的数组时、只会读取一个维度的数组

    您是否以上述行为为基础绘制结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    很抱歉这么晚才回复、我在度假。

    我使用两个单独的阵列或一个具有两个维度的阵列进行了测试、但没有更多结果

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用两个单独的阵列或一个具有两个维度但没有结果的阵列进行了测试

    在上一篇文章中、您曾提到:

    是否可以 使用 x 轴和 y 轴输入 name array( C variable )? 因为当我输入具有两个维度的数组时、只会读取一个维度。

    从这一点来看、它听起来只是在读取第二个数组、这是预期行为。

    您现在是否说这已不再有效、现在您未获得任何结果? 即根本不会读取任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道如何通过 GUI 读取写入和编译数组、因为现在我无法分别绘制 X 轴和 Y 轴

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请导出并共享您当前的 GC 项目、以便我进一步了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我已经将我的 GC 项目发布到 Gallery,但我不知道这是不是好的方式?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、只需通过"文件->导出->项目"将其导出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_FFT_5F00_CCS.zipe2e.ti.com/.../Test_5F00_FFT_5F00_GUI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将在今天晚些时候给这些试一下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 我认为这对于折线图是不可能的。 您可能必须使用绘制图。 我将尝试使它与绘制图一起工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些调查、这似乎不适用于 GCv2、至少不容易。 但 GCv3应该更简单。 我将创建一个 GCv3图示例并提供它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我在 GCv3实现方面遇到问题。 我需要从工程部门获得一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将创建一个 GCv3图示例并提供该示例。

    请参阅随附的 GCv3工程。 它适用于 F28379D、但可以更改目标。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_FFTv3.zip

    它将绘制一个2D 阵列、如下所示:

    他们的关键是具有流模型并在 index.js 中处理转换

    这是尝试使用 GCv2更好的选择...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的答复。 我在理解 GCV3项目上有一些困难,我会以这种方式工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    我无法在 CCS 上运行该文件。 您认为我需要在运行该文件之前执行一些操作吗? 我有 F28379D Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试将项目导入到 GCv3工作区中、然后在连接了 F28379D LaunchPad 的情况下运行项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从 GUI composer 将其作为桌面应用打开。 半个小时以来,它一直试图开放:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试图从 GUI composer 将其作为桌面应用程序打开。

    不要尝试从 CCS 内打开应用程序。 您必须使用在线 GC:

    https://dev.ti.com/gc/v2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应打开 UCD 器件 GUI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    我尝试按照随附快照中所示将其打开。 是这样吗? 我对所有 GC 和 CCS 应用程序基本都是新手。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    我尝试按照随附快照中所示将其打开。 是这样吗? 我对所有 GC 和 CCS 应用程序基本都是新手。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试打开它,因为我在随附的快照中显示了此文件。 这是对的吗?

    没错。 您需要导入实际的项目 zip 文件。