This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:通过 CAN 通信实现的 TMS320F28001 OTA 升级演示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258224/tms320f2800132-tms320f28001-ota-upgrade-demo-through-can-communication

器件型号:TMS320F2800132
主题中讨论的其他器件:TMS320F280021C2000WARE

这是我第一次使用贵公司的芯片。 项目是做充电桩、需要通过 CAN 通信 OTA 升级、但是找不到相关的演示、能不能提供完整的 OTA 演示、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    我们可能有一个示例来帮助您的情况。 您能直接给我发送一条消息吗?

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我写下了错误的模型、它应该是 TMS320F280021、与 DCAN 相比、我需要的更多是 OTA 升级演示、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    对于 F28002x、当前没有 OTA 演示、但我们在此处提供了 F28003x 器件的 OTA 演示:

    C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    C2000_SDK_4_04_00_00 -> solutions -> TIDM_02011文件夹中的 Ware_Digital Designs。

    以后通过 OTA 进行的固件升级将添加到其他设备。

    谢谢。此致、

    查尔斯