This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:开始识别电机时发出嗡嗡声

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258396/tms320f28069m-humming-sound-when-starting-identifying-a-motor

器件型号:TMS320F28069M

这只是关于 lab2c 中识别过程的问题。

在开始新的识别过程的第一秒左右、电机嗡嗡声会很大、响声也取决于 user.h 中设置的 id 电流限制。 我们很想知道是哪一个流程处理这种声音? 我们可能希望将其用于非常特定的应用。

有人能向我们指出哪个职能部门负责这种嗡嗡声的正确方向吗? 流程是怎样的? 看起来它只是测试线圈或类似的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="230459" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258396/tms320f28069m-humming-sound-when-starting-identifying-a-motor 我们很想知道是哪个流程处理这种声音? [/报价]

    您可以查看    《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(https://www.ti.com/lit/spruhj1)的"第6章电机识别和状态图"。  电机识别过程中、State_Rover 状态中的 d 轴高频电流注入。 它不能单独使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不能单独使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种被视为专用功能的识别状态。