This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TI 能否提供 TIDM-02000功率级和变压器设计的计算?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257232/tms320f280049-could-ti-please-provide-the-calculation-for-power-stage-and-transformer-design-of-tidm-02000

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000、TIDA-020031

您好、尊敬的 PL

客户很感兴趣:TI 能否为 TIDM-02000提供功率级和变压器设计的计算过程? 谢谢。

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与最初的设计师进行核实。 我一听到他们的话,就会回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照离线讨论、请参阅 有关 PSFB 设计的 TIDA-020031用户指南。