This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CAN't 遍历 Launchpad 上的位

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257141/tms320f28377s-can-t-circulate-bits-on-launchpad

器件型号:TMS320F28377S

我尝试在 F28377S Launchpad 上运行示例项目、但无法连接板载(XDM100v2) JTAG 探针。 我一直遇到关于"固定不变的"的错误:

[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\CTOBIN~1.MAR\AppData\Local\TEXASI~1\
  ccs\ccs1240\0\0\BrdBat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为 2023年6月2日。
库构建时间为"12:47:07"。
库软件包版本为"9.12.0.00150"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------
通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
-------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------
没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。
-------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
-------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径固定为1。
JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径固定为1。
-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏- 83.3%。
JTAG IR 完整性扫描测试失败。
-------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏- 83.3%。
JTAG DR 完整性扫描测试失败。
[End:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾能够连接到此电路板? 是否连接了 JTAG 信号所需的所有跳线? 您是否有任何其他东西连接到该板? 您是否直接从 TI store 购买了 Launchpad?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经解决了这个问题。 3路引导开关将 GPIO84置于 OFF 位置。 我将三个开关全部切换到了 ON 位置、它现在连接起来。