This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SCI 环回示例不工作

Guru**** 2581465 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250202/tms320f28p650dk-sci-loopback-example-not-working

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

以下 woing sci 示例 C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\device_support\f28p65x\examples\cpu1\sci\sci_ex1_echoback.c 对 F28p65x 无效。

我浏览了文档并确保 S1两个位置都设置为"开"。

请告诉我是否需要进行其他设置。

此外、S1在实际电路板中的位置与文档中的位置不同。 Int hedocumentation ,它说 S1是在背面,然而,在实际的板,它是在正面。

谢谢。

穆库尔