This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:电机控制 FAST 是否支持无传感器控制

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258686/tms320f28379d-whether-the-motor-control-fast-supports-sensorless-control

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

TMS320F28379D 的 ROM 是否包含可以调用 FAST 库的无传感器控制内容;当前的 TI 电机库是否有两种形式: 一个与 FAST 集成在 ROM 中、必须位于28062F、280049C、280025C、280039C 中;另一个是 TI 官方电机实验室库、可在所有 TiC2000单芯片微型计算机中称为无传感器电机控制内容。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我认为 TMS320F28379D 的 ROM 中包含可以调用 FAST 库的无传感器控制的内容。 如果客户希望通过 F28379启用快速无传感器控制、则可以  像 F280025/F280039的通用电机控制实验室示例一样、利用电机控制 SDK 库文件夹中的 FAST 库。

    谢谢。

    嘉兴市