This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:仿真

Guru**** 2549870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259180/tms320f28379d-simulation

器件型号:TMS320F28379D

你好

TMS320F28379D 产品页面的"设计工具和仿真"部分提供了 BSDL/IBIS 模型。 我是否知道执行了哪种仿真/使用的是哪种仿真平台?

谢谢。此致、

N·阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    为了创建这些模型、我们使用一些内部 SPICE 仿真器从实际器件设计中捕获并验证 IBIS 模型。  BSDL 由器件数据库中的标准 EDA 工具生成、并根据 BSDL 标准进行了 JTAG 边界扫描验证。

    使用方面、有多种选项。  IBIS 适用于 PCB 信号完整性仿真、因此您的 PCB 设计软件可以使用这些仿真。  PCB 信号完整性分析以根据需要使用端接进行过冲/下冲优化或使用布线耦合仿真为目标。  一些 PCB 设计人员将仅使用经验法则最佳实践而不去分析步骤。  具体决策取决于应用需求。

    BSDL 描述了 JTAG 1149.1边界扫描的实现。  它用于 PCB 组装验证。  边界扫描可以检查电路板上不同 IC 之间的开路或短路、以检测可焊性或 PCB 缺陷。  边界扫描测试有许多供应商。

    此致、

    杰森