您好!
此参考设计包含双向直流/直流转换器。 我主要介绍下面的电流检测电路。
1) 1)我认为直流/直流侧的整个电路如下所示 、Ipri 连接到 ADC 引脚、以便在峰值电流模式下控制直流链路电流。 我认为 CT_N 和 CT_P 在正常操作中是浮动的。 请您确认吗?
2) 2) 在反向工作模式下、此电路如何实现正信号。 我认为 OPAMP 的输出将为零。
3) 3)使用 R66的目的是什么? 如何将 R66确定为22k Ω?
4) 4)您为什么选择 R73作为1.05k 而不是1k? 如何将 R73确定为1.05k Ω?
提前感谢您。