This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:导入工程而不复制该工程

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259011/tms320f2800157-importing-project-without-copying-it

器件型号:TMS320F2800157

我正在尝试创建一个新的应用程序、想要使用 empty 项目演示作为起点、以加快开发速度。 尝试导入该项目时、我无法选择不将其复制到工作区中。 如何使用模板作为起点、同时在 Eclipse 工作区之外维护源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    创建一些示例时的限制是必须将其复制到工作区、以避免修改 SDK 安装的内容。

    [quote userid="565058" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259011/tms320f2800157-importing-project-without-copying-it 如何在工作区外部维护源时使用模板作为起点?

    您可以首先将工程导入到工作区中、然后将工程复制到工作区外部的位置。 然后在工作区中删除工程、并导入新复制的工程。 复制后可能需要手动调整工程设置。

    谢谢

    小