This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:有关此器件的 sci 模块和 driverlib 的一些问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257834/tms320f28388s-some-questions-about-sci-module-of-this-device-and-driverlib

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

1.在头文件  C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\driverlib--> sci.h ,第1438行,

它说"波特率在\e 波特参数中提供"、但我找不到。 您能告诉我一下吗?

2.我注意到您在评论中使用了一些特殊的格式,如"\param"、"\e"、"\b"等。 这是什么意思? 或者、您是否会使用一些注释工具或 CCS 功能来处理该注释?

3.无法打开 SCI 模块的 driverlib API 指南(F2838x API 指南  v4.02.00.00):

文件:///C/C:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/device_support/f2838x/docs/html/modules/sci.html

其他模块"正确。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    [报价 userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257834/tms320f28388s-some-questions-about-sci-module-of-this-device-and-driverlib "]它说"波特率在\e 波特参数中提供",但我找不到它。 您能否指出它?

    波特率应由用户提供、作为功能的输入参数。 该功能需要4个输入进行配置、输出波特是其中一个输入。

    请参阅下面的函数定义:

    extern void
    SCI_setConfig(uint32_t base, uint32_t lspclkHz, uint32_t baud,
                  uint32_t config);

    我注意到您在注释中使用了一些特殊格式,如"\param"、"\e"、"\b"等。 这是什么意思? 或者您是否使用一些注释工具或 CCS 功能来处理该注释?

    是的。 我们使用这些定义以特定格式生成文本、以用于文档编制。 就文本而言、您可以忽略它们。

    [报价 userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257834/tms320f28388s-some-questions-about-sci-module-of-this-device-and-driverlib "]

    3.无法打开 SCI 模块的 driverlib API 指南(F2838x API 指南  v4.02.00.00):

    文件:///C/C:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/device_support/f2838x/docs/html/modules/sci.html

    [/报价]

    我会向文档团队核实并进行更新。 感谢您提请注意此事。 非常感谢!

    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将向文档团队核实并进行更新。 感谢您提请注意此事。 感谢这个!

    感谢您指出这一点。 所有器件的 SCI 模块都存在内部错误。 我们目前已经修复了此问题、您应该会在下一个版本之后看到更新的文档。

    谢谢。

    阿迪亚