This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:由链接器生成的 CRC 表

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249069/tms320f28379d-linker-generated-crc-tables

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

根据  D:\Vcrc\TI\c2000ware\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\DSP\VCU\c28\examples\crc\2837x_vcu2_crc_16、客户已了解如何使用 Program_Files 部分和 由链接器生成的 CRC、下面有4个问题:

由于验证发生在链接阶段、因此在执行主函数的语句之前已为 linkerCrcTable 中的变量值分配了值、例如绿色曲线标签。 执行语句时,会将这些计算值分配给相应的变量。  

1) 1) rec_size 值是什么意思? 8代表什么?

2) 2) num_RECS 的数量为什么是2? 是因为执行了两次 CRC16计算吗?

3) 3)如何设置种子值或 init_CRC16以进行链接器生成的 CRC 校验? 来自校验结果的种子值为0。  

4) 4) crc_table 按上图所示定义。 如何  理解 示例中 cmd 文件中的 crc_table 被调用两次 来执行两个不同的 CRC 检查?  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供一些更新:

    关于4)、客户可以找到以下答案:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复深表歉意。 您是否已找到答案?

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    感谢您的支持、 其余 3个问题的答案尚未找到。 您能帮助了解一下吗?

    谢谢。此致、

    切里