This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:ADC 特性测试条件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258262/tms320f28375d-adc-characteristics-test-condition

器件型号:TMS320F28375D

您好

我是否对 F2837xD 数据表有疑问?

在 8.10.1.2.4 ADC 特性中、

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28375d.pdf

测试温度如何?

而且误差(例如增益误差、偏移误差)的最大值包括最坏温度情况?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、误差的最大值包括最坏温度情况。 测试温度作为"自然通风"温度规格列出、因此在-40°C 和125°C 下进行了测试。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的信息。

    我了解。

    此致、

    GR