This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:客户可以使用 CLB 执行规范 SPI 吗?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259200/tms320f280023c-can-customer-use-clb-to-do-qual-spi

器件型号:TMS320F280023C

您好!

我的客户需要具有 Qual SPI 的低成本 MCU。

是否可以将 F280023C 中的 CLB 用于质量 SPI?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这没有被评估过。 我会与我的同事核实、并在2天内与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-您可以确认问题与四通道 SPI 有关吗?