This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D LaunchPadxl

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28335, BOOSTXL-DRV8323RS, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259286/tms320f28379d-tms320f28379d-launchpadxl

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335BOOSTXL-DRV8323RSC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
Merhaba,öncelikle è re iyi günler dilerim. TMS320F28379D LaunchPad'i kullanarak bir invertör tasarlamak istiyorum (PCFA'dAki Proje DSP TMS320F28335'i Kullanıyor )、önceki kartı nasıl kullanacağımı veya temel bileşenleri nasıl dışa aktaracağımı öğrenmem gerekiyor. Projede MOSFET sürücüsü ve mosfet tasarlamak istiyorum ama MOSFET'in LaunchPad ile nasıl kullanılacağı bir çözüm sağlayabilir . Osiloskoptan gözlem yapamadım ć, voltaj değerlerini ölçemedim ć. BIR MOTOR MOSFET döndürmek istedim ve gördü LaunchPad hasar ardından , neyi yanlış yaptığımı anlayamıyorum , frekansla ilgili olabilir mi ? Bana yardımcı ó n olur musuuz lütfen devre şemasını sizinle paylaşıyorum ó n . 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请重新发布此主题为英文、因为我们不支持非英文问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、首先、祝大家愉快。 我想使用 TMS320F28379D LaunchPad 设计逆变器(PCFA 中的 DSP 项目使用 TMS320F28335)、首先我需要学习如何使用电路板、基本电路使用和基本编码方法。 我想在项目中设计 MOSFET 驱动器和 MOSFET、但无法准确地找到如何在 LaunchPad 中使用 MOSFET。 我无法从示波器观察到、无法测量电压值​​、因为 tms320f28379d 已损坏。 我想使用 MOSFET 和 TMS320F28379D LaunchPad 旋转电机、但 MOSFET 被断开、LaunchPad 损坏、我无法理解有什么问题、是否与频率相关? 在选择 MOSFET 时、我应该注意什么? 如果你能帮助我,我会很高兴的。 我将与您分享电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于软件、可以安装和使用 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK。 您的家用电器中的 MCU 和 MOSFET 之间需要一个闸极驱动器。 您可以参考适用于硬件的 TI 逆变器 BoosterPack、例如 BOOSTXL-DRV8323RS。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要在 MCU 和连接器中的 MOSFET 之间使用一个栅极驱动器、但我想自行构建该电路。 我无法在 TMS320F28379D LaunchPad 中使用 MOSFET。 在选择 MOSFET 时、我应该注意什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这个问题应该由栅极驱动器团队处理、而不是由 C2000来处理。 他们提供了一些应用手册和视频来帮助选择和学习:

    此致!

    凯文