This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:3.3V 至5V 接口 IC

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259049/tms320f28379d-3-3-to-5v-interface-ics

器件型号:TMS320F28379D

你好

我将 F28379d 用于 psfb 应用、但外设信号为5V (例如故障反馈、RDY、电源正常)。 请建议一些最适合连接到 DSC 3.3V GPIO 的接口 IC。

谢谢。此致、  

N·阿诺普