This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:应用是将所有 VDD 引脚连接在一起、还是仅提供此建议?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258727/tms320f280025-q1-shall-the-application-connect-all-vdd-pins-together-or-this-is-just-recommendation

器件型号:TMS320F280025-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C

BU 先生/女士、  

F28002x 数据表指出:  

客户有一些设计不符合此建议、我想与您核实这是否可行、或者将更改设计以将所有 VDD 引脚连接在一起。 谢谢。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

      为了实现器件的正确/可靠运行、必须连接所有电源引脚。 非常难以准确地预测在不遵循此要求时将发生什么情况(以及何时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。  

    感谢您的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    虽然 Hareesh 所提到的内容是有效的;我认为 F28002x 有一种特殊情况、因为内部 VREG 始终处于开启状态。  

    因此、电压由器件在内部产生、并通过内部通门晶体管分配到每个 VDD 引脚。  为了在器件需求期间保持恒定的电压、我们提供了每个引脚上大容量电容的规格。

    在这种情况下、只要客户已均匀分配所需的电容、并且每个引脚都有一个本地电容、就可以免去将所有 VDD 引脚从外部连接在一起的要求。  我们将在下一个数据表版本中添加此选项。  有关上述示例、您可以查看 TMS320F280039C 数据表。

    如果客户希望采用更大的大容量电容器和更小的局部电容器来满足要求、则需要将 VDD 引脚连接在一起、以便在同一个网络上看到大电容器。

    此致!

    马修