This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:CCS 3.3

Guru**** 2926610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259934/ccstudio3-ccs-3-3

器件型号:CCSTUDIO3

如何下载 CCS 3.3以便与2407a 配合使用?   我在网站上的任何地方都找不到它。  所有链接都指向同一个不包含该版本的表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我会看看我们是否仍然支持这个版本的 CCS、下载方面也没有。 我能问一下 F240xA 器件是用于新的开发还是用于旧的系统吗? 到目前为止、该器件已使用多年。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于较旧的设计。  已经投产了相当长的时间。  我需要对程序进行一些小的更改。  最重要的是,我可以告诉它是唯一支持2407的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    我与一些 CCS 专家进行了交谈、他们为 下载 CCSv3.3提供了一个链接。  我们很久以前就终止了对这个版本的支持、现在我们只按需提供下载链接。 如果缺少了什么、请告诉我。

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv3/CCS_3_3/exports/CCS_3.3.83.20_Platinum.zip

    此致、

    阿米尔·奥马尔