This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SPI CS 引脚故障

Guru**** 2526890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260085/tms320f28377d-spi-cs-pin-failure

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的先生

客户调试发现 SPI CS 引脚 PIN53无法从高电平切换到低电平。 将 PIN53更改为 GPIO 模式后、它仍然不能变成低电平。
我是否可以问、这是否表明 PIN53的内部电路出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    您能否发送 GPIO 引脚配置和您使用的任何其他相关初始化? 另外、请提供有关如何清除 GPIO 引脚以使其为低电平的代码。

    此致、

    阿米尔·奥马尔