This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:在准备闪存进行烧写时崩溃、FapiSetActiveFlashBank (0)

Guru**** 2927930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259082/tms320f280037c-crash-on-preparing-flash-to-burn-fapisetactiveflashbank-0

器件型号:TMS320F280037C

我运行 FapiSetActiveFlashBank (0)。  这会调用 Fapi_setupFlashStateMachine(),继而导致 CPU 在执行非法指令中断时崩溃。

我执行所连接的反汇编:机器到达第一个断点正常、如果允许它直接自由运行到第二个断点、则会崩溃。  

如果运行到第一个断点、它将正常运行到下一个断点、之后继续运行而不会出现任何问题。

吹扫机器的代码似乎无害。 提示:  

-电源正常  

-从  $C$L22运行到第二个断点:将导致崩溃  

-没有启用我的代码的中断。 在 ST1中将 INTM 设置为  $C$L22:不影响崩溃  

-看门狗被禁用

-电源复位、将调试探针从 XDS100更改为 XDS110不会影响行为

-  在没有调试器的情况下从闪存运行时,同样的行为会重复( FapiSetActiveFlashBank(0)崩溃)

-在其他相同的印刷电路板上重复同样的行为  

-上一版本的软件运行了  FapiSetActiveFlashBank(0) 正常。 我进行了代码比较、但没有发现相关更改。  特别是、cmd 文件没有变化、并且闪存 处理没有变化

-设备运行时有120MHz 时钟,闪存5个等待状态  

-将闪存等待状态设置为最大值没有帮助。