请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D ı 想使用 f28379d 的 Simulink 块生成 PWM 脉冲。我可以使用仿真块生成 PWM。我如何使用 F28379D 微处理器实现此 PWM。 我已经开发出闪烁 LED 应用。 如果您能帮助我解决这个问题、我将非常高兴。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ı 想使用 f28379d 的 Simulink 块生成 PWM 脉冲。我可以使用仿真块生成 PWM。我如何使用 F28379D 微处理器实现此 PWM。 我已经开发出闪烁 LED 应用。 如果您能帮助我解决这个问题、我将非常高兴。
您好!
请通过以下链接查看 MathWorks 常见问题解答:
如果您还有其他问题、获取有关 MathWorks 产品支持的最佳方式是 联系 MathWorks 现场技术支持。
您还可以在 MATLAB Answers C2000论坛上搜索答案或发布问题。 此外、还在 "文档 和 示例"中提供了有关 MathWorks 支持 C2000的信息。
我将在此处关闭该主题、因为该软件由 MathWorks 团队在他们的论坛上提供支持。
此致、
阿米尔·奥马尔