This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:运行280025的 DCAN 示例时出现问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259706/tms320f280025-trouble-runing-the-dcan-example-of-280025

器件型号:TMS320F280025

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

我要将旧项目的 eCAN 代码移植到 DCAN 中。 我运行 DCAN 示例 CAN_Ex5_Transmit_receive、但存在问题。  

IRS (美国国家税务局 )已成功进入、但状态更新为"STATUS = CAN_getInterruptCaus(Cana_base);"、始终为0x8000U (CAN_INT_INT0ID_STATUS)、然后发送或接收失败。  

顺便说一下、 CAN_ES 寄存器中的 EWarn 和 EPass 都为1、这触发了中断。 对于旧项目、我的板和物理连接工作正常。

为什么会这样、如何解决? 请帮助

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    是否有其他可能的错误会阻止 CAN 中断状态? 您能否检查是否有任何错误?

    此致、

    文斯