This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:TMDSSOLARUINVKIT 软件中的 A 和 B 任务和虚拟计时器

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260634/tmdssolaruinvkit-a-and-b-tasks-and-virtual-timers-in-tmdssolaruinvkit-software

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

大家好。

我想知道 软件中的 A 和 B 任务有什么用。

A0 -?

A1 -逆变器状态

A2 -继电器控制

A3 -备用-用于用户资料

A4 -备用-用于用户资料

B0 -?

B1 - UpdateCoef 变量的作用是什么?

B2 - LED 闪烁

B3 -?

您能解释 A0、B0、B1和 B3任务的操作吗?

另一个东西是虚拟计时器。 为什么 ech CPU 计时器有四个虚拟计时器?

Int16 VTimer0[4];                //从属于 CPU 计时器0的虚拟计时器
Int16 VTimer1[4];                //从属于 CPU 计时器1的虚拟计时器