This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:从 ACS722LLCTR-10AB-T 迁移到 TMCS1107A2BQDR?

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, TIDM-1007, PMP23069, TMCS1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259549/tidm-1007-migrate-from-acs722llctr-10ab-t-to-tmcs1107a2bqdr

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: PMP23069、TMCS1100、 TMCS1107

团队、

由于 CS722LLCTR-10AB-T 和 TMCS1107A2BQDR 为 P2P、因此 在此设计中也可以使用 TMCS1107A2BQDR。

-如果仍然需要对 TIDM-1007进行一些硬件更改、可否说明一下?
在软件方面,兼容性的预期变化是什么(如适应增益和灵敏度)?
-代码的哪一部分应该修改/修改?

提前感谢!

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    专家目前正在度假、请预计明天有空余时回复。

    此致、

    奥普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A

    PMP23069和 TIDM 1007的设计相似。 主要区别是 TIDM 1007是交错的。 PMP23069使用与 TMCS1107类似的 TMCS1100电流传感器。 请参阅 pmp23069设计文件和代码、了解  TMCS1100/TMCS1107的使用方法。

    https://www.ti.com/tool/PMP23069

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因