This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:频谱数字 XDS510LC USB 仿真器连接错误

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260086/tms320f2812-spectrum-digital-xds510lc-usb-emulator-connection-error

器件型号:TMS320F2812

我已经使用 TMS320F2812和 XDS510LC USB 仿真器设计了一个定制电路板。 我使用了 CCSv6.1.1中已经存在的 Hello world 示例项目来测试代码是否已闪存到定制板中。 当我尝试刷写代码时、出现以下错误。

请帮我解决此问题

谢谢

普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证以下内容:

    • "如果要验证是否成功安装了 USB 驱动程序,请将鼠标右键置于"控制面板"上,然后选择"属性->硬件->设备管理器"。 您应该会看到一个新类别的"SD USB Based Debug Tools"、并且安装了一个 Spectrum Digital XDS2000 USB 仿真器。
    • 您是否在使用1.8V 低电压适配器? 根据我的理解、这不应该与 F2812一起使用、因为它是一个3.3V I/O 器件。
    • 确保您在定制电路板的 JTAG 连接器上具有正确的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

                 XDS510LC 由已不复存在的 Spectrum Digital 公司生产。 因此、该调试探针不提供技术支持或软件更新。 我强烈建议您切换到新的探头,它不仅成本更低,而且具有更好的支持和兼容性。 例如、XDS110等调试探针的成本仅为135美元、只是 XDS510 LC 的一小部分。 当有更便宜且更可靠的替代方案可用时、调试过时的工具根本不值得。

    我还建议您切换到 CCS 的最新版本。

    虽然 TI 没有计划很快就会淘汰 F2812、但我想知道您是否已了解我们的新一代器件。 其中许多器件比 F2812具有更多的特性、并且成本通常较低。