This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 EtherCAT 硬件设置

Guru**** 2928880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260054/tms320f28388d-use-ethercat-hardware-setup

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28P65X

您好,

我有一些使用 TMS320F28388D 的客户、现在有一些问题、请帮助回答。

1.客户使用通过 MII 端口连接的 F28388+ DP83826。 现在尚未明确硬件引脚连接。 有必要使用 DP83826的28和29引脚、但在实际 F28388中没有与28和29引脚连接的相应引脚?

您是否有详细的参考文档?

非常感谢~