This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:我们是否有可直接将 hex 文件转换为 txt 文件的工具?

Guru**** 2942610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259712/tms320f28034-do-we-have-a-tool-to-convert-hex-file-to-txt-file-directly

器件型号:TMS320F28034

您好、专家:

我们可以通过构建 CCS 工程、使用 CCS 生成 hex 文件或 txt 文件。  

是否有任何可能的方式/工具可以将十六进制文件转换为.txt 文件(TI-TXT 格式)、直接用于 SCI 编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 CCS 中的十六进制实用程序一文所述、使用十六进制实用程序和选项  ——ti_txt

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    带有选件  -- ti_txt ,可以从项目生成 txt 文件,但  客户已有不含项目文件的 hex 文件、是否可以直接将 hex 文件转换为 txt 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以直接将 hex 文件转换为 txt 文件?

    很遗憾、TI 没有工具可以做到这一点。  

    我知道有一个名为 srec_cat 的开源工具、它可以读取和写入多种不同格式的十六进制文件。  我不能说它的工作效果有多好,或者它是否支持这一特定的转换。  但可能会这样。

    谢谢。此致、

    -乔治