This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:有关 TIDM-02000's ISR 的问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260618/tms320f280049-issue-about-tidm-02000-s-isr

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_4_03_01_00\solutions\tidm_02000\f28004x\ccs

psfbpcmc_main.c 输入 164

    PSFB_pcmcControlCode();

在这个函数中(在 ISR1中)、它 使用在判断 PSFB_SR_mode 的值后来重新配置可实现同步整流的 ePWM 模块。

该用于在运行时更改 SR 模式是否方便? 如果我的客户已经确定要使用哪种 SR 模式、程序的这一部分可以放置在主函数的 PWM 设置中吗?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260618/tms320f280049-issue-about-tidm-02000-s-isr 这样使用是否可以方便地在运行时更改 SR 模式? 如果我的客户已经确定要使用哪种 SR 模式,程序的这一部分可以放在主函数的 PWM 设置中吗?

    是的、如果客户不想支持其他 SR 模式、那么客户可以在 main 中的 SR 设置期间修复 PWM 配置以匹配所需的 PWM 模式。 无需在 ISR 中对其进行更改。