This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:Tms320f28386d

Guru**** 2928080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259187/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我尝试为 tms320f28386d 导入 EtherCAT 的示例代码、但我找不到。

我尝试使用的路径如下 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x。  有人能帮助我了解如何为 EtherCAT 导入示例代码吗?

谢谢、此致

K.Aravind,

Sigma 高级系统、

9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试以下路径:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\examples\

    导入示例工程:Project > Import CSS Projects > Select a project file > Browse >在此处输入您的路径

    此致、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    Stefan 回答正确。 在\ethercat\f2838x\docs 文件夹中还有软件指南:'ethercat_ethercat.pdf' Slave_Controller_User_Guide  

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复、  

    我明白了、但我对 EtherCAT 所需的硬件引脚有疑问。

    您能告诉我 EtherCAT 需要多少个引脚吗?

    谢谢、此致

    K. Aravind,

    西格玛先进系统股份有限公司

    9848992750.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    您能告诉我 EtherCAT 需要多少个引脚吗?

     对于双端口/PHY EtherCAT 器件、您将在 F2838x 上使用至少37个 GPIO。 您可以查看 F2838x controlCARD 评估板原理图进行参考。

    此致!

    凯文