This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:Uniflash 编程十六进制文件的速度非常慢

Guru**** 2569935 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256381/tms320f2800137-uniflash-programming-hex-file-speed-is-very-slow

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

在以前、同一工程的输出文件和十六进制文件已使用 UNIFLASH 烧录、并且十六进制文件的烧录时间显然比 OUT 文件的烧录时间更长。 我不知道这种情况的原因是什么?

此外、关于验证问题、我想知道在使用输出文件编程和使用 hex 文件时 MCU 闪存上的最终数据是否存在差异?  如果没有区别、签出文件和 hex 文件的检查结果应该相同;如果有区别、区别的内容是什么?  因为有时会发生这种情况、当您获取控制板时、您一开始不知道它是用 out 文件还是 hex 文件烧录的、因此可以使用 hex 文件来验证最初使用 out 文件烧录的程序。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    1) 1)这是针对生产还是在开发期间?  如果是生产环境、请查看以下常见问题解答: 我们如何提高闪存工具的性能?:  

         https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/904312 

    2) 2)在这种情况下、用户是如何创建 hex 文件的?   

    3)关于核查: "核查结果"是什么意思?  请说明检查方式。  它们是否在使用调试器中的验证功能?  请提供快照。

    谢谢。此致、

    瓦姆西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    因为我没有收到您的反馈、所以我将关闭此帖子。

    如果您有其他问题、可以重新打开此帖子或打开新帖子。   

    谢谢。此致、

    瓦姆西