This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:将 AMC1350的输出连接到 TMS320F28377S 的 ADC 输入

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, TMS320F28377S, TMS320F28384S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257347/tms320f28377s-connect-output-of-amc1350-to-adc-input-of-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:AMC1350TMS320F28384S

专家、您好!

我想询问在将 TMS32028384S 的 ADC 设置为16位差分模式且 Vref = 3.0V 后、是否可以直接连接 AMC1350的输出。

内部审核结果:
AMC1350的输出 Vcmout:1.34V ~ 1.49V (正常1.44V)
TMS320F28377S 的16位差分模式下的 VCM 输入范围如下面的数据表中所示。

问题:
1) 1) 在这种情况下、是否无法直接连接到 AMC1350和 TMS320F28384S?
2) 2)如果不是、是否有其他方法可以直接连接 AMC1350和 TMS320F28384S、同时在16位差分模式下使用它们?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果 ADC 输入共模电压不在数据表指定的范围内、性能将会降低。 如果使用3V 基准,则输入 VCM 需要介于1.45V 和1.55V 之间。  

    我想不到   以任何方式将 AMC1350直接连接到 TMS320F28384S、同时在16位差动模式下使用它们。 我认为您需要一个 具有较小偏移和增益小于1的放大器。 然后、您可以使用 ADC 后处理块删除偏移。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的答复。

    我可以像您下面的评论一样获得您的指南(器件信息、原理图等设计)吗?

    您的评论:认为您需要一个小偏移和增益小于1的放大器

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我今天将尝试把一些东西放在一起。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    实际上、您能提供一些有关如何使用信号的背景信息吗? 我正在考虑一些可能有助于解决此问题的放大器电路、但其中一些会降低您将从 ADC 中获得的 ENOB、我不确定这是否可以接受。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我有另一个查询、如下所示。

    您能检查并发送反馈吗?

    1.您是否有放大器电路的参考原理图可以解决您评论的问题?

    2.  关于 ENOB 减少,但如果你能接受,你可以直接连接它

       这里有一个问题。

      1) 1)例如

        当 AMC1350的 Vcm=1.44V 且 AMC1350的输入 InP=5.0V、INN=0.0V 时、输出变为 Voutp= 2.44V、Voutn= 0.44V。

        此时、tms320f28384s

        ADC Result_x= 65536*(AdcInyP–AdcInyN + VrefH)/(2*VrefHi)

                    = 65536*(2.44v–0.44v + 3.0V)/(2*3.0V)= 54613

       2) 2)但是上面的模数到16位数字公式是否错误?

         我想知道 ENOB 为什么会降低以及减少多少。

         如果可能、我想在没有单独放大器的情况下直接连接。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    仅当 VCM 在允许的范围内时、才能保证该公式。  

    有关解决此问题的几条建议:

      1.使用差分放大器电路,然后使用单端 ADC :https://www.ti.com/lit/sboa274

         我认为这样可行、但如果运算放大器参数不正确、您可能会失去 ENOB。

      2.使用差分放大器缩小 VCM 的窗口。 我认为这可以帮助您了解如何操作: https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slyt119

    此致、

    本·科利尔