This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:使用空软件进行硬件测试

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251022/tms320f28376d-hardware-test-with-empty-software

器件型号:TMS320F28376D

大家好、

 

我的客户希望在实现了 TMS320F28376DPTPT 的情况下评估他们的电路板。 他们计划在测试软件之前先测试硬件(周围电路)。 当软件为空(未被写入)时、是否可以为 TMS320F28376DPTPT 的每个引脚施加电压? 引脚默认为 Hi-Z 吗?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    如果您参考 单个引脚的图8-1 GPIO 逻辑、则可以看到 GPIO 不能 处于高阻抗状态; 默认情况下、设置 GPIO 配置寄存器、因此引脚是禁用上拉电阻且没有漏极开路的输入(请参阅 GPIO 一章的 GPIO_CTRL_REGS 寄存器部分)。 只要 F2837xD 器件通电并且电压不超过数据表中指定的值、就可以对引脚施加电压。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    非常感谢您的支持。

    此致、

    黑海市