This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:编程器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259403/tms320f2800132-programmer

器件型号:TMS320F2800132

我想知道哪种编程器适用于 TMS320F206芯片。  我找到了 XDS510、但它是旧系统。  还有一个 USB 版本的 XDS510。  此编程器是否适合我的芯片?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在主题中您提到了"TMS320F2800132"器件、但稍后您提到了"TMS320F206"器件。 您能否澄清一下。

    通常不建议使用 XDS510。 可以使用 XDS110或 XDS200调试探针。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感兴趣的器件是  TMS320F206。  我还有 TMS320C50。  XDS200是否适用于这2个 DSP?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这似乎是非常旧的器件、不确定当时我们是否有 CCS。 我需要向我们的仿真团队中的某个人核实这一点。  

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我感兴趣的器件是  TMS320F206

    您能否重新检查此器件型号? 我找不到任何与之相关的信息。

    我也有 TMS320C50。

    是的、XDS200支持 C5000 DSP。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上是 F206。  我手头有数据表。  "你想要我吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我已向您发送朋友请求-一旦您接受请求、您就可以向我发送一封私人邮件、以提供数据表。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢发送数据表、我现在至少找到了相关器件的记录。 遗憾的是、这是一个1996年的 DSP、我们实际上无法在2023年提供对它的支持。 我非常怀疑 XDS200能够与旧器件一起工作、但我无法进行测试或确认。

    我可以找到的与仿真器支持相关的唯一文档表明只有 XDS510支持 DSP。

    此致、

    拉尔夫·雅各比