This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:有关 TMS320F280036-Q1和 TMS320F2800157-Q1的用途

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280036-Q1, TMS320F2800157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261967/tms320f2800157-q1-inquirely-regarding-tms320f280036-q1-and-tms320f2800157-q1

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280036-Q1

团队成员

我的客户对 TMS320F280036-Q1和 TMS320F2800157-Q1感兴趣。
请告诉我以下两点。

1:汽车市场中的充电器或直流/直流转换器是否使用了 TMS320F280036-Q1和 TMS320F2800157-Q1?
#2:TMS320F2800157-Q1比其他 TMS320F2800XX-Q1便宜。
    TMS320F2800157-Q1是否采用全新的300mm 工艺?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chino-San、

    1)是。 OBC 和直流/直流。   

    2) 2)是的、存在一些流程改进。 此外、F280015x 是 F28002x/3x 的横向扩展、因此删除了许多特性以优化成本敏感型应用的成本。  

    最佳