This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:不同扇区中的闪存访问速度不同

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256237/tms320f28075-the-flash-access-speed-is-not-the-same-in-different-sector

器件型号:TMS320F28075

尊敬的 Champs:

我要求为我的客户提供服务。

客户使用闪存库的代码是"F021_API_F2837xD_FPU32_EABI.lib"。

他们会将数据写入 F28075闪存的扇区10~13。

但他们发现,当他们访问在0xBE000至0x BFFFF 中寻址的命名扇区13 (或扇区 N )时,比其他更长的时间。

请参考下图。 用红色标记的器件是扇区13访问时间。 GPIO 高电平表示闪存访问周期。

第13区有否不同的行为或运作?

此致、

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    当您说"access"时-它是在 RAM 中运行的基于 CPU 的代码读取吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    "访问"是指"写入/擦除"操作。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    擦除是否需要更多时间?   它最终会成功吗?  

    闪存 API 从何处执行?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    客户反馈如下。

    是的、扇区 N 擦除比其他扇区需要更多的时间。 是的、擦除成功。

    闪存 API 作为 RAM 函数执行、我们调用 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress ()来擦除闪存。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    这会在多个器件上发生吗?  还是仅一个单元?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    此问题现在仅在一个器件上发生、

    但是、客户将在其他电路板上进行尝试、以确认是否在多个器件上发生此问题。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    好的、让我们知道情况如何。   

    还有一点: 它们是否可以按原样使用闪存 API 示例(除非将其更改为对扇区 N 执行操作)、然后看看这是否会导致此单元上出现同样的问题?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    有任何更新吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    客户将等待下一版本的新板返回、然后进行此类验证。

    那么现在仍等待他们的反馈。

    但短期内、它们将忽略 sectorN 访问。

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但以理。

    好的。  我可以暂时关闭该帖子吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西