This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:双向直流/直流230V、>、48V

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260344/pmp23126-bi-dir-dc-dc-230v--48v

器件型号:PMP23126

您好!
我正在寻找一种双向直流/直流230V->48V (1ph 或3ph)参考设计。 TIDA-00951 似乎很旧、链路无法正常工作。 您是否计划续订?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    已于昨天向您发送 PMP41042材料。 这是一个适合直流/直流400V-48V 转换器的新双向参考设计、我正在研究这一问题。

    此致、