This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何使用 DC PWM 来比较两个信号作为"和"?

Guru**** 2568735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261475/tms320f28388d-how-to-use-dc-pwm-to-compare-two-signals-as-and

器件型号:TMS320F28388D

下午好。
PWM (DC)输入上有两个脉冲信号。 仅当它们匹配时、我才需要在基本计时器上获得时钟信号。

是否可以设置一个数字比较器、使其作为两个脉冲信号的逻辑"与"工作?


等等。

当两个脉冲同时到达时、数字比较器会为基本定时器生成同步脉冲。

如果脉冲的持续时间不同、则数字比较器不会产生任何结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实现这一点的最简单方法是设置:

    • ePWMx.TZDCSEL [DCAEVT1]= 0b101 (DCAH 变为低电平、DCAL 变为高电平)
    • ePWMx.DCTRIPSEL[DCAHCOMPSEL]=第一个输入
    • ePWMx.DCTRIPSEL[DCALCOMPSEL]=第二个输入

    现在、如果 DCAL 输入信号变为高电平、而 DCAH 输入信号变为低电平、则会生成 DCAEVT1。 现在、将 DCAH 输入信号配置为反相、这通常是通过 XBAR 完成的

    • EPWM_XBAR.TRIPOUTINV[第一个输入]= 0x1

    现在、当两个输入同时为高电平时、应该触发 DCAEVT1。

    如果您需要、还可以通过其他几种方法来设置此设置:

    • CLB 外设是用于任何布尔逻辑的完美工具。
    • CMPSS 外设通常可用于简化硬件比较。
    • 通过 XBAR 将(~输入1或~输入2)设置为直流子模块的奇异输入。 当它变为低电平时、两个输入信号都为高电平。 这在 EPWM 端需要的配置较少、但在 XBAR 端需要的配置稍多。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩