This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:带 XDS110和 MotorWare 的 TMS320F28069M

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261688/tms320f28069m-tms320f28069m-with-xds110-and-motorware

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、MOTORWARE、

是否可以将 XDS110与 TMS320F28069M 和 MotorWare 一起使用,因为我看到 MotorWare 项目使用的是 TMS320F28069_xds100v2.ccxml 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一切都取决于您使用的硬件。 ccxml 文件仅告知调试器(例如 CCS)如何连接到硬件。 您必须查看硬件可以支持哪些内容才能确定 CCXML 配置。 F28069M 是较旧的器件。 其 LaunchPad 包括一个嵌入式 XDS100v2、因此您可以使用 XDS100v2 CCXML。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 现在、我必须告诉您更多信息。

    我已经使用 F28069M 和 MotorWare 很长一段时间了、仍然想使用它们。 现在我不想再使用新事物、我的意思是 F280049C 和 MotorControl SDK。 我想在不使用 LaunchPad 的情况下设计自己的板。 这意味着我的新电路板将具有 F28069M MCU、但不会有 XDS100v2。 我想使用 F280049C LaunchPad 上的 XDS110作为调试探针来编程和运行调试会话、因为我认为它很便宜。 并且我想将我的新电路板与 MotorWare 一起使用。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     F280049C LP 上的嵌入式 XDS110将无法生成 F28069M 所需的 TRSTn 信号。 下面是一篇涵盖此主题的文章:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211158/tms320f28022-debugging-issue/4569428#4569428

    我推荐使用 TMDSEMU110-U 调试探针。