This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:构建2中的环路振荡

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257113/tidm-1000-loop-oscillation-in-build-2

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:SFRA

我使用定制的3Ph Vienna 整流器板、因此在构建2中会出现问题。 电压和电流的 ADC 输入是稳定的。 我附上了各种 KP 的电流和电压波形。 由于 PWM 噪声、我无法运行 SFRA、TX 和 RX 会失真。 那么、您是否可以建议另一种查找 KP_GAIN 值的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左图:VIN 120Vrms KP=2 Ilref=0.06

    右侧图像:VIN 60Vrms KP=3 ILREF=0.06

    对于120V、Kp=2的环路振荡很重要、在60Vrms 下最小。

    对于 Kp=3、即使对于60Vrms、环路振荡也很壮观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    SFRA 是我们推荐用于补偿假体的理想工具。 我认为我们没有其他选择。

    必须继续手动命中和尝试方法(或者)应修复 SFRA TX 和 RX 路径。  

    此致、

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utham Reddy Pailla:

    我已经解出了 SFRA、我们找到了 KP 值。 现在、电流环路已稳定、电压环路也已稳定。

    我需要知道它是否会在电压环路中的空载条件下运行。

    如果不是这样的话、我应该做些什么来使它在电压环路内的无负载条件下运行(构建3)。

    此致、

    F·约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    编译3是闭合电压环路和闭合电流环路测试。 在空载时、基准电流几乎为零、在这种情况下、实际电流中的任何噪声都会导致 电流跟踪和电压跟踪变得困难。 我想知道您为什么要在空载条件下试用它。

    进行测量时能够达到电压、但将看到高 THD 电流。 您可以在非常轻的负载下试用它。

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、3Ph Vienna 的负载将在10ms 后连接、从而在输出端仅出现10W 负载。 当时、我观察到输出电压上升到1000V 以上、并且 PWM 会跳闸。 为了避免这个情况、我需要在无负载时运行、并且在10ms 之后、它将被载入高达1000W 的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 遗憾的是、我们尚未验证达到1000V 的输出电压、正如设计指南中所指出的、该电压限制为700V。 我会向其他 PFC 专家咨询、在这些情况下、 我们可能会根据需要实现从轻负载到满载的转换、然后与您联系

    此致!
    乌坦姆