This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:gmake:***[BUILD-864714401]错误1 gmake:目标#39;ALL '由于错误而未重制。 (请...)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262012/tms320f28388s-gmake-build-864714401-error-1-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors-please

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:SysConfig

****项目28377S_ANPC 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12所有-O

生成文件:"../mcan_ex1_loopback/C200.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1230/ccs/utils/sysconfig_1.16.1/sysconfig_cli.bat "-脚本"C:/Users/Kim Ha Jeong/Desktop/hi/Willings_NPC_SiC_Parallel_0328D_1103/28S_ANPC/mcan_ex1_loopback/C200.syscfg"-o "syscfg"--编译器 CCS

用法:
CLI [-o

][-s ][-u ][-b ][-d ][-p ][- r ][--治疗 WarningsAsErres][--安静-q]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您使用的这个示例在哪里? 我曾尝试为 F2837xS 器件寻找 mcan_ex1、但无法找到。  在.syscfg 文件中是否正确选择了器件?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 先生,

    此示例我 针对 F2838x 使用 mcan_ex1。 器件

    我的 DSP 是 F28388s。

    非常感谢您,先生。

    此致、

    金夏贞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您的帖子显示 F2838xS、但 您的控制台输出显示 F2837xS。 我刚刚在我这边构建了这个项目、没有错误。 您需要验证工程为何使用不正确的器件配置、我建议查看.syscfg 配置和工程属性以查看可能发生这种情况的原因。

    此致、

    阿米尔·奥马尔