This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:将程序从 F280037移植到此器件的步骤是什么

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253653/tms320f280034-what-is-the-steps-that-migrate-program-from-f280037-to-this-device

器件型号:TMS320F280034

大家好、

我的客户希望将其程序从 F28003迁移到 7 至 F28003 4

他注意到起始地址不同、因为这两个器件具有不同的闪存大小。

但在他更改了.cmd 文件后、F28003 4 可以模拟、但不能独立运行。

他发现  XRSn 引脚出现了交替的高电平和低电平电压。 他只是在该引脚上放置了上拉电阻器。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    这似乎是 BootROM 或闪存相关的问题、因此 我将请我们的其中一位专家帮助回答您的问题。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    抱歉、由于进行了高优先级调试、我无法响应。


    我不明白为什么此行为应该链接到 CMD 文件、所以、您能否尝试使用"main"和 while 循环的简单函数进行实验、看看是否可以重现此问题?

    客户是否看到其应用程序上的重置?

    -Kedar