This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:能否在 LFSR 模式下对 CLB 进行仿真?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1011, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258360/tms320f280039-can-i-simulate-clb-in-lfsr-mode

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:TIDM-1011C2000WARE

大家好!

我将 CLB 中的其中一个计数器用作 LFST、以动态执行 CRC。 我希望看到 match_1中的值、以在仿真中检查 CRC 的结果。  

不过、MATCH_1中的值在仿真中保持不变(0xFF)、如下图所示。

图中还显示了事件、mode0、mode1和计数器输出的波形。 复位为零。

CLB 配置来自 TIDM-1011参考设计、我仅更改了 match_1和 match_2参数。

我 想知道是不支持 LFSR 仿真、还是操作错误。

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang Yang:  

    电机控制 SDK 中提供的 CLB 工具应已支持 LFSR 仿真。 您是否可以使用未修改的 TIDM-1011代码来检查仿真? 您是否看到 MATCH_1值按预期变化?

    我们还作为 C2000Ware 中的一个独立示例发布了 CRC CLB 代码。 您也可以查看该示例以查看 CLB 实现并测试该示例的仿真。

    请注意、我们最近更新了 CLB 工具、该工具应该在最新版本的 C2000Ware 5.00.00.00中提供。  这增加了增强特性、我认为 LFSR 位已重命名、以与 TRM 信息相对应。 LFSR 支持对更新没有其他更改

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复!

    事实证明、TIDM-1011代码中的.syscfg 文件不包含输入边界和仿真时间步骤等、因此我必须做一些猜测性工作来运行原始仿真。 但是、MATCH_1的值仍保持不变。

    我 可以看到 仿真中计数器寄存器的值发生了变化(上图中的第一行)、与 TIDM-1011文档中的波形一致。 因此、我想 LFSR 正常工作、位会正确移入 LFSR、而输出只是未 在 MATCH_1中显示。 此外、MATCH_1中的输出从未显示在 TIDM-1011文档中。

    我是否可以认为 LSFR 的结果显示不受支持?   

    BTW、我很难找到 CLB CRC 的独立示例、您能给我提供它的路径吗? 我使用的是  C2000Ware 5.00.00.00。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang Yang:

    感谢您提供更多信息。 我必须通过测试验证该信息、但这可能是 CLB 工具中的一个先前不知道的错误。 我们最近刚刚对 CLB 工具进行了一次主要修订、因此我必须在下次计划的工具修订时与所有者确认。 如果我能证实这一点、我将提交相应的错误修复文件。

    关于 CLB CRC 示例的位置、此示例为 EX30、位于 C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28003x\examples\CLB

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang Yang:

    您是否找到了 CLB CRC 示例并能够测试 CRC 仿真?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误你的时间、我过去几天不能联系。  感谢您提供有关 lsfr 示例位置的信息、我现在正在研究它!   

    此致、

    挂起