This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:需要仿真和计算变压器的参数。 如何选择值?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21999, PMP21495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260895/tidm-02002-the-parameters-of-the-transformer-need-to-be-simulated-and-calculated-how-to-choose-the-value

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:PMP21999PMP21495

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

参数计算

Lp 是在次级绕组断开时测得的初级绕组电感。
LR1是在次级绕组短路时测得的初级绕组串联/漏电感。
LR2是初级绕组短路时测得的次级绕组串联电感/漏电感。

可通过以下链接找到 PMP21999:https://www.ti.com/tool/PMP21999

对于 PMP21495变压器、LP=25uH、LR1=1.5uH、LR2=0.585uH、NP:NS = 8:5。

LP、LR1、LR2、如果根据上述方法测量、根据 T 形变压器的计算、电感值将为负:

[LM,L1,L2]=[-22.564,47.564,44.231]
[LM,L1,L2]= [22.564,2.435,-0.898]
如何解释?
--
谢谢、此致
耶鲁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将邀请其中一位专家尽快答复您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP21495和 PMP21999两种电感器都有外部 L1和 L2电感器、我觉得 T 型并不适合这里。

    您可以考虑 LP=LR1+Lm。

    因此、在 PMP21495中、LM=23.5uH、L1~LR1=1.5uH、L2~LR2=0.585uH。

    此致、

    余盛阳