This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:外部振荡器抖动问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262122/tms320f2812-external-oscillator-jitter-question

器件型号:TMS320F2812

您好!

我的客户目前正在使用 Ecliptek EH3600ETTS-30.000M、但该部件已停产、因此他们正在考虑改用30MHz Ecliptek EC3600ETTS-30.000M 振荡器。 他们希望与我们进行仔细检查、因为器件指定的抖动不同。  

如果您对此开关有任何疑问、可以告诉我们吗?

他们正在考虑的新振荡器:  

e2e.ti.com/.../EC36_2D00_1920405.pdf

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

                 正如我们的 PLL 专家所说、PLL 将滤除高频抖动。 低于 PLL 带宽的频率抖动才会通过。 两种情况下都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hareesh 的超级快的回应! 我 刚刚给工程师发了邮件、如果有任何后续问题、我会告诉大家。 如果没有、我将关闭此窗口。  

    希望您做得好。  

    约翰