This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:127以上的中断在 C28x 上是"不是一个有效的矢量 ID"

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260767/tms320f28384s-interrupts-above-127-are-not-a-valid-vector-id-on-the-c28x

器件型号:TMS320F28384S
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

下午好!

我正在尝试为组11中的 HWI 编写回调函数(208-215、映射到 CM 至 CPUx IPC 中断)。 但这些指数被视为"超出范围"。 这是一个使用版本6_83_00_18的 SYSBIOS 项目。

在 Hwi.xs 文件中、我们想知道为什么 f2838不在这个列表中。

我们缺少什么能够触发矢量 ID 大于128位的 HWI?

谢谢!