This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:嵌套中断

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260705/tms320f28388d-the-nested-interrupt

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

C2000器件默认不支持嵌套中断。

但是、我的客户告诉我、在他的项目中、即使在 ePWM8 ISR 中也可以发出 USB 中断、他会检查代码而不在 ePWM8 ISR 中找到 EINT 指令、这可能吗?

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    客户是否正在使用 SysConfig? 如果使用软件示例,您指的是哪一部分代码?