This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:如果我想连接板载(TMDSCNCD2800157)晶体振荡器、SysConfig 中的 XTAL 和 X1配置有何差异?

Guru**** 2512785 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, TMDSCNCD2800157, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262455/tmdscncd2800157-what-is-the-difference-between-xtal-and-x1-configuration-in-sysconfig-if-i-want-to-connect-the-on-board-tmdscncd2800157-crystal-oscillator

器件型号:TMDSCNCD2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157SysConfig

如果我要将 TMS320F2800157微控制器的 OSCCLK 与以下板载(TMDSCNCD2800157)振荡器连接、那么我必须选择哪种 SysConfig 配置? XTAL 或 X1?



请说明这两个 X1和 XTAL 配置之间的区别,何时使用 X1和 XTAL?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可单独通过 X1引脚将外部时钟馈送到 F2800157。  您可以使用外部精密振荡器馈送 X1引脚中的时钟。  您还可以使用外部晶体(XTAL)。  这需要连接到 X1和 X2引脚。  要在  TMDSCNCD2800157上使用板载 XTAL、请在 SysConfig 中选择 XTAL 选项。  有关时钟方案的详细信息、请参阅数据表中"系统"部分下的"时钟"小节。

    此致、

    约瑟夫